This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24165:bq24165

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912703/bq24165-bq24165

器件型号:BQ24165BQ24165

你(们)好

我做了一个服装板。我使用的是5V 适配器。我不使用 USB 输入。如果我仅使用5V 输入而不使用任何电池、PG LED 为光导。但我在 Vsys.VDRV 为5V。PMMidi 为5V。PMIDU 为4.63V。如果我将电池充电为3.6V。此外、电池电压低于3、5V   未启动。您能帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emin、

    第17页的 d/s 表1显示、如果 IUSBx=1、器件处于高阻抗模式。  BAT_USB=1吗?  SW 上是否有方形波形?

    此致、

    Jeff