This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3409HV:LM3409HV FET 调光效果

Guru**** 2550420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912106/webench-tools-lm3409hv-lm3409hv-fet-dimming-effect

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件:LM3409

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我最近再次尝试了 LM3409 FET 调光、发现灯亮度的变化与输入 PWM 占空比不匹配、亮度突然变化。

我首先检查输入 PWM 波形、发现负载将影响 FET MOS 波形。 这是为什么灯调光不够软的原因吗?是否有办法解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在做什么类型的 PWM 调光?  并联 FET 调光还是启用调光?

    您的负载是什么?

    我怀疑示波器探针拾取了"噪声"。  一张图片没有电流、另一张图片有电流。

    在调光时是否观察到输入电压?

    这是一个滞后控制器、因此它应该很好地进行调光。

    什么是 Vin、输出电压是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hrllo、I 使用并联 FET 调光。输入电压为60V、也保持60V。  输出为54V/4A。如何清除“噪音”?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个开关 LED 驱动器、将会产生噪声。  如何将示波器探头连接到电路?  您的 LED 负载是否接近输出?  分流 FET 位于何处?  您是否有输出电容器?

    在调光时会发生什么情况。  PWM 是否遵循分流 FET 的漏极?  您能否观察到 LED 电流?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我测试了 A 和 B 点

    我的输入 PWM 占空比为0->27%->0个周期、占空比每次都会更改相同的单位(25ms 更改一次、每次更改大约7nS 脉冲宽度)。 在灯珠亮度变化过程中、发现有明亮和黑暗的区域、因此我检查了 NMOS 波形、发现有无 LED 时都有噪声。 我不知道这种噪音是否导致灯珠的亮度缓慢变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "如何将示波器探头连接到电路?"  我是说您如何将示波器接地和探头尖端连接到电路?  我不相信您观察到的振铃会导致光输出问题。

    您能否在运行期间观察到 LED 电流?  您需要能够在分流时以及向 LED 提供电流时看到电感器电流。  电流表示光输出、如果它改变电流可能会改变。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在灯珠的负端引线一根小线、然后示波器探针直接测量 NMOS G 极。 我没有能够测量电流波形的仪器。 如果噪声不影响灯珠的亮度、并且突然发生变化、我可以从哪里开始分析该问题。 在整个调光过程中、突变仅在较小的区域发生。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您无法测量电流、请观察输出电压并查看占空比和振幅是否保持恒定。

    您是否使用探头接地、或者是否使用与栅极的小环路连接?

    您还可以查看电流感应电阻器上的电压。  您不能使用示波器探头接地夹、您将需要低电感连接来在没有噪声拾取的情况下进行测量。  探头接地产生的环路会导致测量中产生过多的噪声。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好。当灯珠两端都有波形(一楼的 LED 正极图像)时、灯开始处有许多振荡波形。 如果使用 EN 调光、则不会发生这种情况。 在使用示波器进行测量时、我采用相同的方法进行测量。 可以在有灯和无灯的情况下发现明显的冲击波。
    由于我没有这个 LM3409演示板、您能否使用演示板来测量 NMOS G 极点和 LED+波形的标准波形?并 向我展示测量图片。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EN 调光会关断和导通栅极、电感器会限制电流的压摆率、从而使其"噪声"小得多。  分流 FET 调光通过分流 MOSFET 分流 LED 电流、转换速度很快、会导致高 di/dt、这将在示波器环路中拾取。  我建议查看其他波形、但尚未看到结果。  如果灯在改变电流、很可能是电流在改变。  如果输出电流正确、则占空比可能会发生变化、通过 LED 上的电压可以看出这一点。

    此致、