This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A-Q1:支持高达30A 的最大电流

Guru**** 2521200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912287/tps51220a-q1-support-maximum-current-up-to-30a

器件型号:TPS51220A-Q1

大家好、

是否可以使用 TPS51220A-Q1来支持低于电源轨规格?

第1个 TPS51220A-Q1。

VIN 为8-17V。

电源轨1、1.1Vout/30A、MOSFET 为 NVTFS4C06N  

电源轨2、1.2V 输出/25.8A、MOSFET

第二个 TPS51220A-Q1

VIN 为8-17V。

电源轨1、1.8V 输出电压/23.2A、MOSFET 为 NVTFS4C06N  

谢谢!

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、51220A 可以支持此功能、但您需要注意 MOSFET 的热性能、我看到 MOSFET 持续电流仅为20A 左右。  建议您保留两个低侧 MOSFET 以实现电流共享。

    裕昌