This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS259541在 CC 模式下无法加电、但在 CR 模式下正常

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911249/tps2595-tps259541-is-fail-to-power-up-at-cc-mode-but-ok-for-cr-mode

器件型号:TPS2595

您好、专家、

工程师正在测试 TPS259541。

TPS259541的直流负载机器转换率为0.42V/MS、OCP 设置为2.84A。

借助 CR 模式,它可以加电以支持所需的2.4A。   

在 CC 模式下、输出仅在0.9A 左右关断。

请建议如何 解决此问题。    

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 赖家祥、

    请勿在 CC 模式下使用电子负载来施加负载。 始终使用电阻负载来评估电子保险丝器件。

    • 对于电阻负载、输出工作点将由电流限制工作模式下的电子保险丝决定。 在有源负载(e-load)的情况下、输出电压和电流将由电流限制模式下的 e-load 特性和 eFuse 特性决定。 因此、负载电流不能受电子保险丝设定电流限制的限制。 您将观察到与电流限制值不同的电流。

     

    • 备选说明:当电子保险丝器件达到电流限值时、该器件充当电流源。 如果在 CC 模式下使用电子负载进行测试、则会在网络中串联两个电流源。 当电子 CC 负载超过电子保险丝器件的设定电流限值时、电子负载会尝试下拉输出电压并改变除电流限值以外的工作电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赖家祥、

    希望您的问题得到解答。 如果您没有任何其他问题,我们可以关闭此主题吗?