This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942L:TPS25942L

Guru**** 2519790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942L, TPS2595, TPS24740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910703/tps25942l-tps25942l

器件型号:TPS25942L
主题中讨论的其他器件: TPS2595TPS24740

大家好、

是否可以控制 TPS25942L 反向保护以关闭?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    请您详细说明您的问题吗?

    您是不是说 TPS25942L 将关断以实现反向电流保护?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    很抱歉这个令人困惑的表达式。

    我是说可以启用和禁用反向保护吗?

    谢谢、此致、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    遗憾的是、我们无法禁用 TPS25942L 的反向电流保护。

    如果您需要具有反向电流保护功能的电子保险丝、可以考虑使用 TPS2595。 如果您可以详细解释您的系统用例、我将能够帮助您提出更合适的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    您能否解释一下您的系统用例、以便 我能够更好地帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    因为我看到反向保护阈值为-3mV、-9.3mV、-15mV。
    当前 BBU 设计放电最大值 电流= 0.2A、如果 RDS on = 42mOHM;V_reverse_I =-0.2*42m=-8.4mV。
    它一定会触发反向电流保护。

    谢谢、我们对此表示最诚挚的谢意、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    是的、如果器件中存在0.2A 反向电流、器件可以切断输入和输出。

    • 如前所述、如果您不需要反向电流保护功能、则可以考虑使用 TPS2595。
    • 如果您需要可调节反向电流阈值功能、我们的热插拔控制器 TPS24740具有此功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    希望您的问题得到解答。 如果您没有任何其他问题,我们可以关闭此主题吗?