This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51312:TPS51312_design

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51312
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910124/tps51312-tps51312_design

器件型号:TPS51312

您好~先生

我在4.2V 至3.33V/2.5A 范围内使用 TPS51312。

0A 电压为3.339V。

2.5A 电压为 3.0682V。 (小于规格3.135V)

你可以有什么建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您与我们联系。

    您能否分享原理图以进一步分析?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

           原理图请参阅以下内容、谢谢。

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    从 TPS51312的数据表中可以看出、建议使用2uH 电感器实现3.3V 的输出电压。 请使用2uH 电感器重试吗?

    我也不清楚以下"低于规格3.135V"的说法。 您是如何获得该值的?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我已经尝试将电感器更改为1uH 和2.2uH、但没有改进。

    我使用万用表测量输出电压、负载0A 时 Vo 为3.339V、负载2.4A 时 Vo 为3.0682V。 顺便说一下、使用示波器测量具有相同的条件。

    3.3V 电压基准为+/-5%(3.465V~3.135V)、但现在仅为3.0682V。

    谢谢。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toms:

    我想知道您如何连接反馈电阻器。 它们是否靠近电感器? 您还可以共享布局吗?  

    工作温度是多少?

    应用的容差是否为5%? 数据表中未提供该器件的输出电压容差。  

    请提供 Vin、Vout、Iout 图(探测点必须非常靠近器件)。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toms:

    您是否有一些要共享的更新?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我找到了根本原因,tofff=(1-3.3/4.2)*(1/900kHz)=238ns,进入 IC 最短关断时间范围。

    我尝试将 vo 更改为2.9V tofff=(1-2.9/4.2)*(1/900kHz)=343ns 避免进入 IC 最短关断时间范围、当直流负载为3A 时、2.9V 电压正常、

    顺便说一下、仅针对实验测试更改为2.9V。

    我有疑问、感谢您、为什么数据表可用于输入电压(3.1至5.5V)输出电压(0.6V 至3.3V)?。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toms:

    这表明、由于输出电容器与反馈节点的调节可能会产生损耗、因为它们不在同一特定点。 这就是我请求验证布局的原因。  

    "我有疑问、为什么数据表可以用于输入电压(3.1至5.5V)输出电压(0.6V 至3.3V)?"-我不确定我是否正确理解您的问题。 这只是指转换器可运行的输入和输出范围。 当然、由于它是降压转换器、输入应高于输出电压。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我认为我的 PCB 布局良好、FB 信号远距离扼流圈噪声。

    根据我的实验、如果避免进入 IC TOFF (min)限制、则 Vo 是正常的。

    感谢您的支持。

    此致!

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toms:

    感谢您的确认。

    如果问题得到解决、那么我希望我们现在可以关闭此主题。

    如需更多支持、请联系我们。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭。

    谢谢你。