您好~先生
我在4.2V 至3.33V/2.5A 范围内使用 TPS51312。
0A 电压为3.339V。
2.5A 电压为 3.0682V。 (小于规格3.135V)
你可以有什么建议吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tom、
从 TPS51312的数据表中可以看出、建议使用2uH 电感器实现3.3V 的输出电压。 请使用2uH 电感器重试吗?
我也不清楚以下"低于规格3.135V"的说法。 您是如何获得该值的?
此致、
Febin