This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:短路将在哪种情况下有效?

Guru**** 2536100 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912593/iso5852s-which-condition-will-the-short-circuit-be-active

器件型号:ISO5852S

您好、专家、

您能否澄清一下、在哪种情况下、短路 将处于活动状态、电流源增加至500mA 或 PWM 处于高电平状态? 谢谢!

此致

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    感谢您的提问。

    * 数据表中的第9.3.4节简要介绍了 ISO5852S 中的 DESAT 检测条件、过程和信号传输

    *这份出色的应用手册 对于了解 DESAT 内部功能和导致 DESAT 检测发生的系统机制非常有帮助。

    当 DESAT 引脚电压高于9V 的阈值时、会检测到短路情况。 阈值位于数据表的第7.9节中。

    ISO5852S 中的 DESAT 检测是一种检测器件何时离开饱和区并通过 STO 关闭栅极的技术、以防止 VCE 过冲造成损坏。

    通过 ISO5852S 中受控的软关断功能缓慢对栅极放电、与快速对栅极放电相比、VCE 过冲的可能性降低。

    至于 DESAT 电路的内部工作方式、由于您询问了内部电流源:内部电流源为消隐电容器充电(根据客户设计、典型应用中提到了220pF 的值)、并由二极管钳位、 但是、在通常显示器件(例如 IGBT)离开饱和区域并进入线性区域的事件中、这会导致 DESAT 引脚电压升高、进而超过9V 检测阈值并导致软关断过程、然后根据指定的时序参数将 FAULT /FLT 引脚变为低电平。

    检测到 DESAT 后、静音期间将进一步提供 PWM 输入。 软关断电流130mA 开始缓慢拉动栅极、在栅极达到~2V 后、米勒钳位接管并将栅极拉至 VEE2 (-ve 电源)

    以下是数据表中的时序图和时序参数:

    如果您有任何其他问题、请告知我们、我们很乐意为您提供帮助。 如果这回答了您的问题、请按绿色按钮让我知道。

    最棒的

    Dimitri