This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:我想问一下 Lmag 设计值。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911354/ucc28950-i-would-like-to-ask-about-lmag-design-values

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951

您好!

我想问以下一些问题、因为我在使用 UCC28950设计5kW 转换器时遇到了一些问题。
由于变压器的绕组空间有限、无法实现 Lmag。
根据提供的 Excel 文档、它的状态超过0.9mH。 但当我们实际对其进行缠绕时、最大值为500uH。

当使用500uH 变压器进行设计时、磁化电流将随着 Lmag 的降低而增加。
因此,我们将设计 RCS 电阻器,以便 CS 引脚的输入值小于最大2V。
如果您有任何其他考虑、请告知我。

有很多有关 CCM 类型的信息、但我找不到 VCM 设计指南。
是否只需要将 Rsum 电阻器连接到 Vref?

我假设其他器件(例如、电压环路补偿)似乎会改变设计。
因此、如果您有任何相关数据、也希望与我分享。

期待很快收到您的回复。
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、素敏

    有关 VMC 的信息不多、因为该器件的绝大多数应用都使用电流模式控制。 如果您希望在 VMC 中运行器件(尽管我刚才说过-有些应用中成功使用了 VMC)、那么只需使用一个电阻器将 RSUM 引脚连接到 VREF。 UCC28950在电压控制模式下使用内部斜坡。 RSUM 的值应按照常规方式进行选择、以设置当逐周期比较器运行以终止开关周期时、在电流过载(CS 信号达到2V 限值)期间使用的斜率补偿量。 电压模式控制当然不需要斜率补偿、但控制器在电流过载期间有效地在电流控制模式下运行。

    在电压模式控制中、您还需要在电源变压器的初级侧使用隔直电容器。

    由于控制到输出传输函数差异很大、VMC 中的环路补偿会发生变化。 https://www.ti.com/seclit/ml/slup340/slup340.pdf 和 https://www.ti.com/seclit/ml/slup113/slup113.pdf?ts=1591349464896中提供了一些详细信息

    以及 http://www.ti.com/lit/an/slua119/slua119.pdf?ts=1591349558851http://www.ti.com/lit/an/slva301/slva301.pdf?ts=1591349574936

    请注意、PSFB (UCC28950)是降压拓扑、因此上面的降压转换器公式适用-修改后考虑了变压器匝数比-

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin。

    首先、感谢您的回复。
    我还有一个问题。
    如果变压器的 Lmag 值约为设计容量的一半、会产生什么问题? CS 电压值可能设置为低于2V、是否无法控制 CMC?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、素敏

    如果您使用电压模式控制、则 Lmag 值较低不会成为问题。

    如果您使用峰值电流模式控制(PCM),则---

    在 PCM 中、系统会将 CS 信号与误差信号放大器的输出(UCC28951中的 COMP 引脚)进行比较。 CS 信号通常来自 H 桥的输入电流-(如"典型应用原理图"中所示)、该信号是输出电感电流+变压器磁化电流的复合信号、通常还会添加斜率补偿斜坡。 我们要控制的是输出电感器中的电流。 假设磁化电流为零(无限 Lmag)、则 CS 信号准确地表示输出电感器电流。 随着 Lmag 减小、磁化电流增大、输出电感器电流未准确表示。 最终、磁化电流主导 CS 信号、输出电感器中的电流仅占总 CS 的一小部分。 因此、随着 Lmag 的降低、系统将从精确控制输出电感器电流的纯 PCM 系统转变为越来越像在电压模式下运行一样的系统。 这有点简单、因为我忽略了斜率补偿斜坡的需要。

    在实践中、如果磁化电流的斜率小于输出电感器电流下降斜率的50%(当然通过变压器匝数比反射) 然后、磁化电流充当斜坡补偿的一部分-并且可以提供足够的斜坡补偿来消除对任何额外斜坡的需求。 这是数据表中用于设置 PCM 最小 Lmag 的条件。

    如果 Lmag 是 DS 中设定的限值的一半、则系统仍应表现为 PCM 中的限值-

    如果 Lmag 小于限制的一半、则应对系统建模并确保您可以获得所需的环路带宽。

    在 UCC28951中、控制器进入逐周期电流限制的峰值 CS 信号在 CBC 比较器处为2V。

    所以-这是一个定性的解释-一个完全定量的解释  

    http://www.ridleyengineering.com/images/current_mode_book/CurrentModeControl.pdf 第198页 ET 序列

    有关斜率补偿的其他信息、请访问 https://www.ti.com/seclit/ml/slup113/slup113.pdf?ts=1591609651505&ref_url=http://www.ti.com/ww/en/power-training/login.shtml

    请注意、对于最佳斜率补偿斜坡是电感器电流下降斜率的50%还是100%存在一些争论-不同作者使用不同的"最佳"标准。 考虑到所涉及的容差、我倾向于选择中间接地并使用75%

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的专业和详细解释。
    使用 Matlab 进行建模时、相位裕度得到保证
    在设计中、我将应用 VMC 和 PCM 都可以设置、并可在经过足够的测试后选择其中一个。

    如果我再次遇到无法解决的问题,我们可能会再次要求您提供建议
    再次感谢您的友好回复!

    祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、素敏

    我很高兴我能为您提供帮助-如果您有任何疑问、请随时再次与我们联系。 我现在要关闭这个线程-您可以始终打开一个新线程。

    此致

    Colin