This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:LM5163DDAR:48VDC 输入/12V 输出故障问题

Guru**** 2528900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912519/lm5163-lm5163ddar-48vdc-input-12v-out-fail-problem

器件型号:LM5163

尊敬的 TI:

附加文件是我的电路。 我的测试条件是48Vdc IN /12Vdc 0.02A 输出。 上电1~5分钟后、IC 突然烧断。 我使用红外技术监控 IC 的封装温度、温度低于40 °C、因此我没有在 IC 背面焊接散热器。您有什么建议吗?

谢谢你

姜林