This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:在电流限制运行期间保持下降电压状态

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911515/tps2662-keep-drooped-voltage-state-during-current-limit-operation

器件型号:TPS2662

大家好、

 

在电流限制运行期间是否有任何方法可以保持输出电压下降?

根据我的理解、如果热关断阈值达到或 TCL (正常)超过数据表中所述的阈值、则应关闭 TPS2662x、但如果有任何方法可以避免关断、请告知我。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    这就是电子保险丝设计用于保护内部 FET 免受热跑道影响的方式。 您能告诉我在电流限制操作期间、您需要多长时间使用 Vout 压降来为负载供电吗? 以及为何需要该特定函数。 ?

    什么是终端设备和用例?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    如果您从客户那里获得有关要求的更多详细信息、请告诉我  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我从客户那里得到了一些关于他们询问背景的反馈。

    请允许我在内部与您分享。

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    我通过电子邮件收到了客户方框图和系统详细信息。 我将通过电子邮件跟进。

    此致、Rakesh