This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:用于发送高压摆率功率信号的 TPS1663

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911704/tps1663-tps1663-for-high-slew-rate-power-signals-transmit

器件型号:TPS1663

关于 TPS1663、它是否可以满足高压摆率功率信号传输要求? 例如、信号在600ns 内从8V 变为40V (大约)。 压摆率为53V/us、输出将出现以下问题。

黄色是输入。 蓝色表示输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    TPS1663不支持更高的压摆率。 它设计用于处理10V/us (典型值)压摆率、我们认为这在大多数应用中很常见。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    如果您有同样的后续问题、请告诉我。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    关闭此项。 如果有任何后续问题、请随时重新打开。

    此致、Rakesh