This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:针对 dVdT 引脚的电容器类型建议

Guru**** 2386370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912333/tps25940-capacitor-type-suggestion-for-dvdt-pin

器件型号:TPS25940

大家好、

我们在设计中将 TPS25940电子保险丝用作超级电容器充电器。

根据计算结果、它大约为100uF 的 dVdt 电容值、需要为 dVdt 引脚连接该电容值以获得500mA 的输出充电电流。

由于它具有更大的价值、而且还可以降低成本、因此我们计划使用铝电解电容器类型。

请确认铝电解电容器类型是否适合或不适用于此位置。

或者我们是否需要使用陶瓷/钽类型?

请建议。

谢谢、此致、

Muneeswaran R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Muneeswaran、

    您可以将电流限制本身设置为500mA、而不是使用 dVdt 电容将浪涌电流限制为500mA。 这是因为您通过电子保险丝为超级电容器充电的最大电流仅为500mA。

    如果您想将 dVdt 功能与电解电容结合使用、最好考虑具有低 ESR 的电解电容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    这是否是使用 I (LIM)引脚设置对超级电容器进行电流控制的正确充电解决方案?

    这两者之间的优势/劣势是什么? dV/dt 控制和 I (LIM)控制。

    此致、

    Muneeswaran R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muneeswaran、

    通过使用 dVdT 控制、您可以间接限制启动期间的电流。 通常、dVdT 电流设置为低于电流限制的值、因为大多数应用在稳态运行中需要更高的负载电流。 但在本例中、为超级电容器本身充电是主要操作、我认为您不需要高于500mA 的负载电流。

    以下是使用电流限制而非 dVdt 控制为超级电容器充电的优势、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的理解。

    现在、我们已决定采用电流限制方法。

    感谢您的支持。  

    此致、

    Muneeswaran R