This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:Webench 导出一个空白的返修文件

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912417/tps56628-webench-export-an-blank-brd-file

器件型号:TPS56628

您好!  

我使用 Webench 工具将12V 降压到5V 3A 设计。 我选择使用 TPS56628。 然后、我尝试在 Orcad 中导出设计。 我下载并解压缩文件夹。  

在子文件夹/..../board/WBDesign53_CadenceOrCAD \ExportFiles\Board\webench_board_exchange_design_3960971_53_Allegro 中

只有一个. brd 文件 。 当我打开它时、它没有任何东西。

请告诉我如何获取版式.brd 文件吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了解决方案。 我必须首先运行.bat 文件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个问题、并将关闭这个主题、感谢您在此处提交问题。

    裕昌