This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25576:LM25576 - IS 引脚(15、16)强制低电平

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911566/lm25576-lm25576---is-pins-15-16-forced-low

器件型号:LM25576

您好!

我有一个典型的 LM25576电路、这是以前工作设计的新迭代。

电路无法启动、我发现 IS 引脚、15和16正在分流至 PGND。 我希望能得到一些帮助、以了解为什么会发生这种情况。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、

    IS 引脚的电压应非常接近 PGND、因为它们通过低值电流感应电阻器连接到 PGND。 您能否分享原理图和一些波形以显示您尝试过的器件以及器件到底是如何工作的?

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    是的、抱歉、我是在寻找短路而不是测量电阻。 我想在从另一个板上移动芯片时、我已经放入了一个新的芯片并获得了一些结果。

    电路似乎按设计工作、但开关输出噪声低、在大约3MHz 时、似乎是这样。 我连接了我正在使用的电路、但不包括一个离屏的电压乘法器。

    我认为我使用了数据表中建议的正确补偿。 我可能会回滚到之前的 PCB、然后查看自那时以来是否发生了错误。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Habibi、

    当然可以! 再次检查后、请告诉我是否可以提供进一步帮助。

    Note**线程在30天后锁定,因此您可能需要启动新线程。 谢谢!

    Sam