This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:使用 LM66100进行断开事件检测

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912239/lm66100-disconnection-event-detection-with-lm66100

器件型号:LM66100

尊敬的:  

我对 LM66100内部的比较器还有另一个问题。

如何使用 LM66100 立即检测电源断开事件? 我当前使用的配置是"始终开启的反向电流阻断(RCB)"电路、该电路在数据表的第8.3.2节中指定、   并测试了当我从 LM66100上断开电源时、ST 信号不会立即变为低电平、当电路板上的电源电压低于1.5V 时、它将变为低电平、 但这不是我们想要的、我们希望 MCU 立即检测到断开连接、您认为我们可以使用 LM66100实现吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贝松、

    最简单的方法可能是使用微控制器的 ADC 监测输入轨上的电压、或使用具有内置快速比较器的微控制器、如 MSP430。 这将为您提供一种无需添加组件的集成方式。 在 RCB 配置中、您需要反向电流来激活 ST 引脚、您可能会通过 MCU 读入该引脚、因此为此目的使用 LM66100可能不是正确的方法。