This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756EVM:PMP5818与 TPS23756EVM

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23756EVM, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912437/tps23756evm-pmp5818-vs-tps23756evm

器件型号:TPS23756EVM
主题中讨论的其他器件:TPS23754TPS23756

您好!

我们正在构建一款需要25W PoE 电源的产品。 TI 有两种具有相似输出的设计、 即 TPS23756EVM (5V/5A)和 PMP5818 (5V/4.8A、使用 TPS23754)。

这两种设计存在一些显著差异、例如变压器匝数比、有源钳位 MOSFET 的最大电压、连接到 TPS23756EVM Q5源极的变压器、光学反馈电路中的不同值。  

这些差异是否全部由 TPS23756EVM 上墙上适配器的潜在10V 输入驱动?

IRF6212和 IRF7451不可用。 您可以建议使用替代 MOSFET 吗?

为了实现5V、5A 输出、需要对 PMP5818进行哪些更改? 或者、什么组件将输出限制为4.8A?

谢谢、

David