This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:是否在充满电后检测电源发送器是否存在?

Guru**** 2505895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ51020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912108/bq51050b-detecting-presence-of-power-transmitter-after-getting-fully-charged

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ51020

我想知道是否检测到了电源发送器。 虽然 CHG 引脚告诉我当前是否正在充电、但我想区分处于充电站和已充满电和未处于充电站。 我看不出怎么做、但我希望错过一些东西。 使用 BQ51050B 完全可以做到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51050B 没有指示设备在充电板上的焊盘检测功能。

    可以通过查看 RECT 引脚的电压来确定装置是否在充电垫上。  TX 将对充电板执行 ping 操作以检查 RX、并且可以在 RECT 引脚上看到电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。 我有两个后续问题。

    是否存在具有焊盘检测功能的类似 TI 芯片?

    我想 TX ping 的持续时间和幅度都很小。 我主要想知道我是否需要使用 ADC /放大信号、以及我是要寻找稳定的输出还是(可能是整流的)脉冲。 我知道这取决于充电板、但您是否知道通常会有什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51020 / 21具有焊盘检测(/PD_DET)功能。

    电路将捕获来自 TX 的 Ping 命令、将能量存储在电容器中、然后使用压缩器来监测电容器电压、/PD_DET 会相应地进行设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我会坚持使用 BQ51050、因为我确实需要电池充电功能。

    使用比较器(更有可能是在 MCU 比较器之后使用分压器)似乎是一种相当简单的解决方案。 我必须进行一些测试以确定适当的阈值和可能的电阻值、但我认为我可以使用这些信息。

    再次感谢您、

    Tomás μ A