This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100:不会意外充电或停止充电

Guru**** 2509355 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912335/bq25100-will-not-charge-or-stops-charging-unexpectedly

器件型号:BQ25100

我使用 BQ25100为12mAh 的小型锂电池充电。 到目前为止、我们已经生产了900多种产品、我们发现某些器件不会充电或停止运行

使用几小时后充电。 检查外部组件没有显示错误-它们都已连接。 症状是、当最初通电时、

充电电流是正确的、但在加电后立即下降或缓慢下降至一两分钟。 施加的功率始终小于15mA、因此不会发热

热像图也显示了这个问题。 在生产过程中经过测试并发现有缺陷的某些器件已更换 BQ25100、从而解决了问题。 因为我们即将实现它

将我们的产量增加到大量、但在这个问题上存在问题。 当然,我手头有原理图和布局,但 NDA……

感谢您的宝贵意见、帮助我确保 BQ25100可用于未来。

此致

Jørgen Olsen

丹麦 Prevas A/S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Jørgen、

    对于低充电电流、建议在 ISET 引脚上添加额外的 RC (请参阅 d/s 9.2)。

    您是否仅在电池电压处于快速充电区域内时才会看到此问题? 预充电或终止没有问题?

    最好通过电子邮件查看原理图、我已向您发送了一份 e2e 朋友请求。

    最棒的