This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226是否可以用作单端电压测量用途、无需分流电阻器和滤波器?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911969/can-ina226-be-used-as-single-ended-voltage-measurement-purpose-without-shunt-resistor-and-filter

器件型号:INA226

尊敬的所有人:

我想通过使用 Vbus 和 GND 引脚将 INA226用作单端电压测量 IC。

即使 VIN+和 VIN-引脚为高阻态(无连接)、INA226也能正常工作吗?

我知道电流寄存器和功率寄存器的值不正确、但我们仍然可以通过电压寄存器获得正确的 Vbus 电压吗?

作为背景、我不需要电流和功率测量、也不需要放置分流电阻器或滤波器电路。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎无法上传电路图、请重新粘贴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Soma、

    欢迎来到论坛、感谢您提出问题。

    答案是肯定的、即使您未使用 IN+和 IN-输入引脚、INA226仍将正常工作。 实际上有一种工作模式、您可以将器件设置为仅测量和报告总线电压信号(请参阅数据表的表9)。

    我建议将 IN+和 IN-引脚短接在一起、然后将两者短接至总线电压轨或接地。 原因是提供直流偏置电流返回路径;但是、这不是必需的。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter