This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:斜坡生成

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910503/ucd3138-ramp-generation

器件型号:UCD3138

HII、

我想使用斜率补偿来实现峰值电流模式控制,我需要一个200kHz 的斜坡。 我该怎么做?

谢谢你

此致。

Mohsin Asad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 UCD 上执行峰值电流模式非常复杂。 需要配置很多位。 您需要从此处的 EVM 代码开始: www.ti.com/.../UCD3138FW-PSFB 获得该代码后、可以轻松地将开关频率调整为200kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这已经在这里有一段时间了。  我将假定 EVM 代码对您的问题回答令人满意。