This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511:Simetrix 中的建模问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27511, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912394/ucc27511-problem-with-modelling-in-simetrix

器件型号:UCC27511
主题中讨论的其他器件: LMG1020

我将使用 Simetrix-8.30来模拟特定的信号发生器以驱动 MOSFET。您好、

为此、我尝试使用德州仪器的 UCC27511栅极驱动器、但无法使其运行。 为什么 OUT-L 和 OUT-H 的行为类似? 我的电路有什么问题? 我犯了什么错误?  

电压源 V3的规格如下图所示。

请帮帮我。

此致、

Alireza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alireza、

    从原理图的角度来看、我看不到任何具体问题。 请记住、OUTL 和 OUTH 都是输出引脚、这两个引脚的关键区别在于、当栅极拉低时、OUTL 是灌电流路径、而当栅极拉高时、OUTH 是拉电流路径。

    主要问题是开关频率、该驱动器能够以20MHz 运行、仿真可能会显示一些波形、但实际上、这远远超出了封装功率耗散额定值。 LMG1020更适合这些频率范围。

    此致、

    -Mamadou