请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 大家好、
客户需要2s、25A 充电解决方案、是否可以更改 BQ25713感应电阻器以满足25A 充电电流要求?
或者、我们是否有任何其他可实现25A/2S 充电解决方案的解决方案?
谢谢、此致、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
并联充电可能是更好的方法。 BQ25713支持并联充电。