This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM265R1:能否使用其中两个来有效地使电流输出加倍?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912321/tpsm265r1-can-two-of-these-be-employed-to-effectively-double-current-output

器件型号:TPSM265R1
主题中讨论的其他器件:LMZM23601

我正在进行的设计要求该器件的输出仅超过100mA。 如果您可以使用2来有效地使电流输出加倍、那么这可能是我的设计的最佳解决方案...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您在100mA 以上的电流下运行应用的电流要高多少?

    我建议选择一个不同的电源模块、该模块的额定输出电流用于您的应用。 尽管可以将这些器件并联以获得理论上更高的输出电流、但这两个器件可能不会均等地共享电流。 因此、并联电路的一个分支有可能先于另一个分支达到电流限制。 因此、我不建议并联该特定器件、因为它没有"ISHARE 特性"

    如果您需要较高的输出电流器件但输入电压较低、LMZM23601器件可能就足够了。

    此致、

    Jimmy