This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405A:在1ms 脉冲运行时的电流为80mA

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3405A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912062/lm3405a-80ma-current-at-1ms-pulse-operation

器件型号:LM3405A

在我的一个应用中、我使用的是 LM3405A 电流调节器。  

我需要以80mA 的电流运行器件、这低于建议的电流(200mA)。 但是、我在~0.5ms 的短脉冲下操作去尖峰脉冲(因此不能使用调光)。 我的问题是、在电流稳定性和效率方面、在80mA 输出电流条件下工作时、脉冲运行时间为0.5ms 至2ms 时、脉冲占空比约为10%时、我应该期待什么样的性能。

谢谢、

Yoav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoav、

    我们不建议在器件的指定范围之外运行。

    您也可以扫描环路以查看稳定性。

    TPS92515A 可能更适合您的设计。

    此致、