This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912361/bq77915-bq77915

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ76942

您好!

如何区分 OCD1和 OCD2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaj、

    OCD1和 OCD2的阈值和延迟时间各不相同。 没有简单的方法可以轻松确定哪个 FET 被触发、因为它们具有相同的行为(两个 FET 都关闭)和相同的恢复选项。

    BQ76920或 BQ76942等电池监控器都具有 I2C 接口、允许您读取寄存器以获取有关电池状况和已触发的特定故障信息的更多信息。

    此致、

    Matt