This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找锂离子电池充电器

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912036/looking-for-a-li-ion-battery-charger

主题中讨论的其他器件:BQ25616BQ25790

大家好、我正在寻找一款具有电源管理功能的锂离子电池充电器、但我需要为负载提供大约4A 的电流。 我已经找到 bq2423x、但它们提供1.5A  

输入电压可以是5V。 但输入电压可以是24V 会更好。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    您可以考虑将 BQ25616用于您的应用。 这是一款独立开关充电器。 对于24V 输入、您可以考虑查看我们最新的 BQ25790充电器。