This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:浮动电压稳压器设计

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM337, TPS7A39, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911985/tps7a39-floating-voltage-regulator-design

器件型号:TPS7A39
主题中讨论的其他器件:LM337LM317

您好!

我正在设计一个低电流、低噪声双电源、该电源需要针对所需的电压值(大约27V 和55V)进行微调。 我能够生成正/负27V 和55V 电压、但此后、我需要使用稳压器上的 FB 引脚对其进行调节、以进行微调。 TSP7A39看起来是一款有前景的器件、但我需要在浮动电压稳压器设计中对其进行配置、以涵盖+/-55V 区域。 请你提出建议和/或将其指向文件或不指向该文件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我不能想到一种悬空 TPS7A39的方法、因为正负电源轨以 GND 为基准。 LM317和 LM337等器件可轻松浮动。 也可以将 TPS7A49TPS7A30悬空。 关键是确保不违反器件的绝对最大额定值。  

    但愿这对您有所帮助。