This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:BQ25611能否检测到100mA 的 USB 主机? 如果将 BQ25611插入仅支持100mA 的 USB 端口、IIDPM 寄存器是否会更新为100mA?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912319/bq25611d-can-bq25611-detect-the-usb-host-of-100ma-if-bq25611-is-inserted-into-a-usb-port-that-only-supports-100ma-will-the-iidpm-register-be-updated-to-100ma

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件:BQ25611

BQ25611能否检测到100mA 的 USB 主机?

如果将 BQ25611插入仅支持100mA 的 USB 端口、IIDPM 寄存器是否会更新为100mA?

由于我们找不到100mA 的 USB 端口、我们目前无法验证它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否  BQ25611将 USB SDP 端口检测为500mA 端口。  它期望 USB 主机执行枚举、然后在必要时让主机处理器降低输入电流。  该充电器的 VINDPM 功能可监控其输入电压并防止压降低于预设值、从而在枚举之前保护端口崩溃调整。

    此致、

    Jeff