This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:介于 VDD 和 VS 之间的二极管模式

Guru**** 2532470 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912292/ucc24612-between-vdd-and-vs-by-diode-mode

器件型号:UCC24612

大家好、

 

客户使用 二极管模式的测试仪在 VDD 和 VS 之间进行测量。

即使极性发生变化、结果也为0.025。

 

设备是否可能被分解?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC24612在这个引脚上应该有一个 ESD 二极管、当 在看起来应该为开路的另一个方向上测量时、这个二极管的测量值将为0.6至0.7V。

    是在电路中测试还是在电路外测试?  如果他们在电路中测试这一点、可能会有 VDD 引脚与 VS 短路的现象。 我会让他们再次检查这一点。

    如果 UCC24612以这种方式在电路之外进行测试、则很可能是 IC 已损坏。

    此致、

    Mike