This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612-1的 VD 和 VG 引脚上的负尖峰

Guru**** 2514035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912230/ucc24612-negative-spike-on-vd-and-vg-pin-of-ucc24612-1

器件型号:UCC24612

大家好、  

在测试期间、我们使用短接地线来测试电压、发现 VD 和 VG 引脚上存在负尖峰、 -3V/<10ns。   

由于数据表仅具有-0.3V 规格、请检查它是否正常以及是否有瞬态规格。   

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电压尖峰似乎在3V 时很高。  FET 体二极管应将此电压钳制在-3V 范围内。

    我建议将该测量尖端重新固定在一个桶中、示波器探针导线缠绕在铁氧体磁环上、以形成共模滤波器。

    VD 引脚上的最大额定值应为-0.7V 最小值、而不是-0.3V。

    如果此故障最终为真正故障、您可以使用肖特基二极管防止。  一个跨 SR 的体二极管、另一个跨 VS、阴极对 VG。

    此致、