This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:监视值-更新速率&日志文件导出?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912250/ucd9090a-monitored-values---update-rate-log-file-export

器件型号:UCD9090A

客户正在使用 Fusion Digital Power Designer 软件来评估 UCD9090A、以获取流经给定电源轨的电流。

1]
用于存储电流测量结果的寄存器看起来每2ms 更新一次、但监控值如何更新? (每秒数次...?)

2个]
是否有任何方法可以将此数据导出到日志文件中、并每2ms 进行一次实际测量?

3个]
此外、更新轮询间隔看起来 不会更改受监控值的更新速率...为什么?

 

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    第一。 电流监控是在200us /轨电压下完成的。 如果10个电源轨的配置与类型无关、则更新时间为2ms。监控值更新是什么意思? 该值由 GUI 读取并显示。 默认情况下、GUI 每500ms 读取一次所有电源轨。 您可以在"Monitor"选项卡下进行调整。

    2。 您可以使用器件读取/写入应力测试(在工具菜单下)来选择要读取的有趣参数。 单击选择参数以选择参数。 将文件保存到日志中。 请在使用应力测试之前禁用轮询。

    3号。 电流是最后4次测量的平均值。 可能只是电流相同或太小而无法检测。

    此致

    Yihe