This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337:输出电容的最大值

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912272/lm337-max-value-for-output-capacitance

器件型号:LM337

您好!

我有一个有关 LM337输出电容的问题。
最大输出电容值是否存在任何限制?

在我的客户系统中,此 LM337 OUT 将连接到8个板。        
那么它们需要放置一个大电容。 然后、他们需要确认最大电容值是否存在限制。

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    他们计划增加多少电容? 我的印象是、这八个电路板会有导线/布线和连接器、这会在稳压器的输出和各种负载之间增加一些阻抗。 此外、一个尝试调节8个负载的稳压器可能会因负载电流而出现精度问题。  

    您能否分享他们提议的系统的简单方框图?