This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:寻址10倍镍氢电池组

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24800, BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912234/bq24800-addressing-10x-nimh-cell-battery-pack

器件型号:BQ24800
主题中讨论的其他器件: BQ24450

您好!

如果我们有10节镍氢电池组(电池为 HHR-210AA/HT)、并且想要缓慢(200mA)和/或快速充电(1000–2000mA)、那么最好的 TI 充电器是什么?

输入 电压通常为24V (整个范围应高达60V、因此肯定需要为此使用降压)。

非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    假设每节电池1.2V、我们的许多多节充电器(如 BQ24800和 BQ2571x)可实现12V 的充电电压。   但是、这两种器件都无法支持60V 输入电压。  这两款器  件的绝对最大输入电压均为30V、建议的工作电压范围高达24V。  

    您可以看看 BQ24450、它可以在高达40V 的输入电压下工作、尽管它面向铅酸电池、但您可以使用设置计时器和/或监控电池温度的外部 uC 来控制终端。  CE (充电使能)引脚可被外部 uC 用来终止充电。  您可以使用 IFB 和外部电阻器设置充电电流。  如果您希望能够在不同的值(即200mA 或1000-2000mA)之间进行选择、则需要使用由 uC 控制的 FET 来更改 IFB 电阻器的电阻。  而在 BQ24800和 BQ24710等 SMBus 可编程器件中、您可以使用 SMBus 对充电电流进行重新编程、而无需外部组件。  

    除了 BQ24450、我们当前产品支持的最高输入电压为28V、采用 BQ2461x 器件。  这些也是独立器件。

    此致、

    Steve