This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H000-Q1:当 DIAG_EN=L 时,2)是否启用接地短路/电流限制/ BATT 功能短路?

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912115/tps2h000-q1-when-diag_en-l-2-short-to-gnd-current-limit-short-to-batt-function-are-enable

器件型号:TPS2H000-Q1

尊敬的先生:

当 DIAG_EN=L 时, 是否启用接地短路/电流限制/对 BATT 功能短路?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dexter、

    感谢您与 E2E 联系!

    当 DIAG_EN 为高电平时、诊断功能被启用。

    如果 DIAG_EN 为低电平且 EN 为高电平、则器件仍受保护、但 CS 不提供反馈。

    下面显示的数据表的表1和2说明了这一点:

    此致、

    Elizabeth

    如果我的答复回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。 这可以帮助其他人验证是否找到了解决方案!