This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61390:我想使用 TPS61390来输出56V 直流电压。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912256/tps61390-i-want-to-use-tps61390-to-ouput-56v-dc-voltage

器件型号:TPS61390

我想使用 TPS61390输出56V 直流电压。 是否有可用于满足我要求的参考电路?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您希望在升压输出侧或 APD 引脚上输出56V 电压? 如果您只想在升压输出端输出56V 电压、请参阅 UG 中的 TPS61390原理图。 r2=10k 保持不变。 R1更改为453k。