This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62133:100%占空比运行

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912166/tps62133-100-duty-cycle-operation

器件型号:TPS62133

您好!

TPS62133 (5V 固定输出)能否在输入电压为5V 时提供稳压输出? 考虑到 MOSFET 和 电感器两端的压降、近似输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPS62133支持100%占空比模式、因此它应该能够在5V 输入时提供接近5V 的输出电压。 近似 Vout = Vin - Iout*(Rdson + DCR)、其中 Rdson 是高侧 FET 导通电阻、DCR 是电感器 DCR。 有关100%占空比运行部分、请查看数据表第8.4.3节。

    此致、

    模块