This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:需要额外的芯片来限制功率

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, LM5046, TPS40074, LM5045, LM5039, LM5025A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912172/ucc2897a-need-a-extra-chip-to-limit-the-power

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: LM5046TPS40074LM5045LM5039LM5025A

在控制芯片 UCC2897A 中、我们有逐周期电流限制。 但这会随我的输入电压范围80V-120V 而变化。 无论输入电压如何、我都要确定最大输入功率。 我怎么能做到这一点? 是否有任何限制感应芯片?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    您需要的是、最大占空比与输入电压成反比变化。
    这种控制技术被称为 PWM 控制器中的电压前馈。
    UCC2897A 中未实现该功能、但某些其他 TI 控制器中提供了该功能。
    LM5045、LM5046、TPS40074、LM5039和 UC3827是具有电压前馈控制功能的 PWM 控制器示例。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John!

    但我的拓扑是固定的、它是有源钳位正向。 为此、我将使用 UCC2897A。 为此、我需要一个额外的电路或 IC。 您可以为此建议任何电路或 IC 吗?

    此致、

    Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navin、

    我忘记了推荐 LM5025A。

    这是一个具有电压前馈的有源钳位控制器。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为此、我必须更改我的电流控制器(UCC2897A)、这对我来说是不可能的。 您可以建议使用一些电源传感器 IC 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我列出了您的选项。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我

    此致

    John