This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:电池和 TS 引脚 BAT 引脚之间的最大距离

Guru**** 2518230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911852/bq25155-max-distance-between-battery-and-ts-pin-bat-pin

器件型号:BQ25155

你(们)好  

我们  正在制作 柔性刚性 PCB。 在这种情况下 ,我们必须  将 电池 充电器保持在 一 个边缘 , 电池保持在 另 一个边缘。    电池  充电器 (BAT 和 TSpin)和  电池 的最大距离是多少?     这样做会产生哪些影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS 引脚连接到热敏电阻。 一个重要的要点是确保热敏电阻靠近电池、以获得准确的温度测量值。

    第二点是确保充电器和热敏电阻的接地彼此靠近、以防止读数不准确。