This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 精密电流源

Guru**** 2611935 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80508, DAC60501, DAC70501, DAC80501, TIDA-01525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912063/precision-current-source

主题中讨论的其他器件:DAC80508DAC60501DAC70501DAC80501TIDA-01525

嗨!

我正在设计精密电流源。 我需要为负载提供高达0.5A 的各种直流电流、精度为0.5%。 负载需要5W 的最大 功率、板载功耗应最小化。
我想知道是否有现成的解决方案? 我查看了 LED 驱动器、但它们的数据表似乎不提供精度。 或者、是否有方法根据规格估算可实现的电流精度? 或者、如果我应该查看另一个产品组?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    我们目前不销售能够以如此高的电流运行的电流输出 DAC。  我们正在开发一款新产品、但您可能会在大约6个月内看到该产品。

    我建议您查看此参考设计:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01525

    此设计使用两个分立式运算放大器从精密 DAC 输出创建电流源。  您可以轻松修改此设计以支持500mA 电流。  该参考电路使用16位8通道 DAC80508、但如果您只需要1通道、则可以考虑使用 DAC80501。  如果您可以使用较低的分辨率、也可以考虑使用 DAC70501或 DAC60501。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看!

    是的、该设计可以满足您的需求。

    但是、该解决 方案需要 PVDD 上的可变电源、以使 MOSFET 上的压降(和功率耗散)保持在较低的水平、原因是负载不同。

    电池充电器 IC 呢? 它们能否提供至少1%的直流电流精度? 在我的情况下、纹波电流无关紧要、只有直流值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我的答案是否已提供。

    感谢您的观看!  

    该设计可以完成任务。 然而、它需要 PVDD 上的可变电源来减少 MOSFET 上的压降(和功率耗散)、这是负载变化的原因。

    电池充电器 IC 呢? 它们能否提供至少1%的直流电流精度? 在我的情况下、纹波电流无关紧要、只有直流值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道有什么电池充电设备可以让您设置特定的电流输出。  您有没有想到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、是的、这些 IC 似乎无法提供特定的电流。 我将坚持使用该 TIDA-01525设计。  

    感谢您的帮助!