This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:STAT LED 指示正在充电、但电池电压不变

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912208/bq24600-stat-led-says-is-charging-but-battery-voltage-does-not-change

器件型号:bq24600

您好!

我将2p3s 系统设置为充电至12.3V 和3A。

当我插入19V 电源时、STAT 的 LED 指示灯稳定亮起、与 PG 相同、但是、电池未充电、因为电压保持不变、并且在 RSR 之后和之前是相同的。 此外、电路板变得非常热。 随附原理图、布局和 PH 引脚输出。

我使用的是一个4层电路板、第二层为 AGND、第三层为 GND。

我犯了一个错误、未将 GND 引脚连接到 AGND 和 GND、低电平驱动器的源极也是如此。 我在电路板上焊接了一根导线、以创建这些缺失的连接。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎正在尝试启动、但会自行复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我通过先进的焊接技术将 HIDRV 和 PH 连接在一起... 现在、一切看起来都很华丽。 此外、我必须将电容器从 VCC 从100nF 更改为1uF。