This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:具有负载电压上升功能的 TPS54531

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910204/tps54531-tps54531-with-load-voltage-rise

器件型号:TPS54531

3.8V5A 电压采用 TPS54531设计、输入电源电压24V、电子负载测试正常、手机电源电压升高、手机电流小于1A、 电感无法求解、波形在无负载时有自激励现象、在有负载时有时没有波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能更清楚地描述您的问题吗? "无法求解电感"和"波形有自激发现象"的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    我使用 TP54531设计24V 输入、3.8V 输出/5A 电源。 使用电子负载测试时、更改电子负载电阻、输出电压稳定。 但是、当我使用手机板作为负载(电路板的工作电流小于1A)时、输出电压将上升到4.37V、我发现有时没有示波器的脉冲波形。 我们设计的电路完全是指 DATA5V5A。 如何调整 ? 谢谢!

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认手机板上是否始终有1A 负载。 我怀疑直流/直流输出侧是否有负载。 在轻负载或空载条件下、可能会触发直流/直流启动 UVLO。 请在输出端使用虚拟电阻器进行检查、以查看是否可以解决该问题。

    如果虚拟电阻器不起作用、请向我提供您的原理图以供审核、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流在变化、不是固定的、我需要添加多少固定电阻?
    为什么该电路只能固定固定电流? 无法随负载变化对其进行调整? 我计划为4块手机板供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加100欧姆电阻后、负载相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我不知道这里发生了什么。 也许您应该添加原理图和一些波形来显示行为。 至少测量 VIN/VOUT/PH/IL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我如何发送 该原理图和一些波形来显示行为。 至少测量 VIN/VOUT/PH/IL。我通过电子邮件将其发送给您,但它是拒绝的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将其发送至 ryan-hu@ti.com