This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62808:微型封装和微型 IQ 解决方案

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910572/tps62808-tiny-package-and-tiny-iq-solution

器件型号:TPS62808

大家好、

我想找到满足以下要求的解决方案。 我在 TI.com 上找到 TPS62808。 我们是否有更合适的解决方案? 还是下一代路线图可以直接发送给我?

说明

输入电压

输出电压

输出电流

效率@1mA

Iq (典型值)

ISD (典型值)

尺寸

1.8V 降压

3-4.5V

1.8V

>50mA

>85%

小于5uA

小于300nA

小于1.5mm^2.

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您与我们联系。

    对于上述要求、我建议使用我们的最新器件 TPS6284x、这 是一款具有典型值为60nA 的超低工作 Iq 的高效转换器。

    请查看数据表:  

    如果您特别需要其他一些功能、我们可以在内部进一步讨论、我可以提出适当的解决方案。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    由于应用是智能手表、微型封装是必须的规格。 我们是否有 DSBGA 封装解决方案并具有更低的 Iq?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我会推荐我们  具有超低工作静态电流的 TPS6284x 高效降压转换器。 它还采用 WCSP 封装。

    请查看数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62840.pdf?ts=1591253780478

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您能查看一下数据表吗?  

    如果您不需要任何进一步的支持、我希望我们现在可以关闭此主题。

    如需更多支持、请联系我们。

    此致、

    Febin