This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS55340和 TPS25924

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS25924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910584/tps55340-tps55340-and-tps25924

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: TPS25924

尊敬的支持成员

你好。 我想 同时使用 TPS55340和 TPS25924。

您能否检查我的电路并提供一些建议。

12V 至24V

输出电容:约1000 μ F
我担心浪涌电流。

C022:无安装

此致。

e2e.ti.com/.../12V-to-24V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shosuke、

    感谢您关注 TPS55340。

    输入电压范围是多少?

    谢谢、
    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, 心安。

    感谢你的答复。

    输入电压范围约为12V +/- 5%(11.4V 至12.6V)。

    此致。

    S.Sekikawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:S.Sekikawa、

    感谢您提供信息。 我检查了升压器件。  

    假设效率为90%、峰值电流为5.2A、这非常接近5.25电流限制。 请注意、对于瞬态电流过冲和容差、通常会留有一定的裕度。

    二极管连接不确定。

    除了这些外、它对我来说看起来很好。

    输入保护部件的电压。 我不太熟悉 TPS25924。 您可以为此创建另一个线程。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,心安

    感谢你的答复。

    好的。 我将询问另一个线程。

    我将注意电流裕度。

    谢谢你。

    S.Sekikawa