This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 线性驱动器、背光驱动器和指示器的差异

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911747/about-difference-of-led-linear-driver-backlight-driver-and-indicator

主题中讨论的其他器件:TPS61500

大家好、

我找不到 LED 线性驱动器、背光驱动器和指示器的技术差异。

请您详细解释一下差异吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

        线性 LED 驱动器以非线性 LDO 模式工作、内部或外部都没有开关 MOS;

        背光驱动器通常在 bost 模式下闪烁、需要 god 调光性能、该性能专为 LCD 面板设计;

       指示通常具有多通道、并且通常每个通道输出低电流。

       您可以在 TI.com 上搜索并查看差异。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回答。

    我可以发现背光驱动器的电流为100mA 至150mA、指示灯驱动器的电流低于70mA。

    我知道背光驱动器通常用于汽车中的仪表组应用、是否也可以在仪表组上使用指示?

    指示驱动器用于何种应用?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      该指示通常用于指示某些状态、这些状态通常不需要高电流。  

      您的应用是什么?  

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    它位于群集和 CID 上。

    它通常用于指示灯吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

      对于仪表组、它通常需要背光驱动器;对于指示灯、我们通常建议使用更大的电流解决方案、TPS61500将是一个不错的选择。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sean、

    我能不能问调光比到底意味着什么?

    例如、如果器件具有32000:1、这是否意味着占空比可以设置为1/32000 %?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

      对于这种基本规格的含义、我建议您阅读一些基本材料、对于调光比、定义为 Imax/Imin。 这并不意味着最小 PWM 占空比。

    BR

    肖恩