This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:不带 VIN 的绝对最大额定值 Vout

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912110/tps25942a-absolute-maximum-ratings-of-vout-without-vin

器件型号:TPS25942A

大家好、

 

您能不能建议最大绝对输出电压(无输入电压)吗?

据我了解、即使未应用 Vin、数据表中的 Vout 最大绝对值也是相同的。

 

请让我仔细检查。

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    你是对的! 带 或不带 Vin 的 TPS25942A 的绝对最大额定值与数据表中提到的相同。

    如果 Vout 是 Vin 的函数、则数据表规格应类似于"Vin + 0.3V"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    你是对的! 带 或不带 Vin 的 TPS25942A 的绝对最大额定值与数据表中提到的相同。

    如果 Vout 是 Vin 的函数、则数据表规格应类似于"Vin + 0.3V"。