This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54239:负载电流

Guru**** 2513035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911229/tps54239-load-current

器件型号:TPS54239

该器件可在高达100mA 的负载下正常工作、频率为600kHz。 在负载130mA 时、电压下降1.3V、频率为300kHz、引脚3上有奇怪的波形、请参阅下文。 在200mA 负载下、输出电压以0.5V 的平均值脉动。 我们使用完全推荐的电路、请参阅下面的内容。 问题是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moti、

    您的输出电容信息是什么、例如速率电压和尺寸? 您可以尝试在输出侧再使用一个或两个输出电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。 它们有两个以上的电容器、100u 铝和0.1u 陶瓷。 是否可能导致虚假设备?

    BR、

    莫蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moti、

    从原理图中可以看到22uF。 如果您实际使用的是100uF 铝盖、请同时添加一个10uF 或22uF MLCC 盖与100uF 铝盖并联、以查看是否有任何改进。 您也可以在没有1uH 电感器的情况下进行检查。

    如果没有通过上述操作改进、我需要检查您的 PCB 布局、谢谢。