This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:替代其他供应商

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912090/tps562201-to-replace-other-vendor

器件型号:TPS562201

尊敬的 TI:

替代其他供应商 MPS-MP1652。

引脚定义几乎相同、因此我只需要镜像布局。 但唯一的问题是、TPS562201没有 R3组件。

问题如下:

1. TI 是否可以在不更改组件的情况下更换它?

2.将 R3置于 TPS562201电路中的影响是什么?

3. R3在反馈环路中的作用是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    TPS562201采用 SOT236封装、MP1652采用 SOT563封装。 您可以查看 TPS562207 和 TPS562231

    TPS562201无需 R3。 因此、TPS562201将会出现稳定性问题。 如果没有它、MP1652将会出现稳定性问题。 您可以对 TPS562201使用 R3=0。