This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:VIN=VOUT 时旁路

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911840/tps54531-bypass-when-vin-vout

器件型号:TPS54531

尝试将 USB-PD 的电源设计为20W 时的5V

因此、直流/直流转换器的输入可以是5V、9V、15V 或20V、输出必须是5V

但是 、TPS54531要求 VOUT <= 0.75 * VIN

是否有建议的解决方案在 VIN = VOUT 时旁路直流/直流或包含旁路的替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在寻找5A 器件? 在28V 电压轨上没有其他选择。 也许您可以检查36V 电压轨。