This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563208:没有0.1uF 电容器的 EN 引脚将有振铃

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911717/tps563208-en-pin-without-0-1uf-cap-will-have-ringing

器件型号:TPS563208

您好!

感谢您的关注。

我们已经看到、如果我们没有在 TPS563208的 EN 引脚附近放置0.1uF 电容器、当上拉电压(12V)从0V 上升时、EN 将会有振铃、如下图所示、如果12V 电压轨不是从0V 上升、EN 引脚将不会有此振铃。

从数据表中可以看出、该 EN 引脚是数字输入、不应导致这种情况不同、我担心12V 电压轨在从0V 加电时会出现这种振铃、但这很难解释为什么0.1uf 电容器可用于 EN 振铃。

请问您对这种情况的看法是什么? 谢谢。

Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加更多、

    我们可以看到12V 绿色波形更加平滑、在 EN 振铃期间只有一个压降。

    原理图如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、

    1V8和2V5之间有什么关系? 1V8是 TPS563208的输出、2V5是什么? EN 上的振铃可能与噪声耦合。 您可以通过将通道带宽设置为20MHz 并放大振铃波形来查看振铃频率来再次进行检查。

    至于 VIN 上的压降、也许您可以检查此时直流/直流输出上是否增加了负载。